结果:找到"USB 2.0 高速 延长 光纤 网线",相关内容1000条
  • 4口高速USBFE1.1S如何被DPU1.1S兼容开发资料
  • DPU1.1S采用状态机单事务处理架构,而非单片机架构,多个事务缓冲区,这样减小了芯片的系统响应时间,用最少的硬件资源实现了USB2.0高速传输。芯片采用0.18uCMOS工艺设计,在负载驱动和成本方面具有优势。主要特性完全兼容USB2.0和USB1.1协议DPU1.1S中文版.pdf
  • 所属专栏: 器件替换 标签: USB 2.0 传输。 发帖人:动能1234 发帖时间:2023-04-24 10:34:00
  • 高速线缆现在发展到什么情况了?
  • 根据全球权威调研公司IDC公布的数据,未来5年,中国服务器行业持续高速增长,交换机市场与服务器等比例高速增长,高速线缆、组件、连接器将迎来快速发展期,单单国内市场也将达30亿美金。而我们常用的高速线缆有DAC(DirectAttachCable)直连铜缆和AOC(ActiveOpticalCables)有源光缆。DAC由于传输距离较短所以一般用于机柜内设备间的互连,而AOC有源光缆的传输距离相对长些,所以应用于机柜间设备的互连较多。DAC和AOC最常规的应用是以太网数据通信,在明亮洁净舒适的机房内,温湿度都有较好的控制,高速线缆满足商业级0~70度即可使用。数据中心采用的TOR架构,接入层交...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 线 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-03-25 11:50:00
  • 光纤跳线的最小弯曲半径可达多少?
  • 光纤是由玻璃或塑料制成的纤维,光纤本身非常脆弱、易断。而将微细的光纤封装在塑料护套中,就能够使它可以弯曲而不至于断裂。光纤包覆在保护套后的线缆就是光缆。那光缆是否就可以随意的弯折呢?由于光纤对应力敏感,因此弯曲光纤时有可能导致光信号通过光纤包层逸出,随着弯曲变得尖锐,光信号也将泄露的更多。弯曲也会引起微裂纹,从而永久损坏光纤。更为麻烦的是很难找到微弯点,并且需要昂贵的测试设备,至少必须对跳线进行清洁或更换才行。光纤弯曲会引起光纤衰减。随着弯曲半径的减小,光纤弯曲产生的衰减量会增加。由弯曲引起的衰减在1550nm处大于在1310nm处,甚至在1625nm处更大。因此,在安装光纤跳线时,尤其是在...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 线 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2021-01-28 15:07:00
  • MPOMTP光纤跳线十大应用场景
  • 随着数据中心40G/100G网络布线对高速传输和数据容量的需求,高密度MPO/MTP光纤连接器、跳线的应用愈加普遍。MPO是“Multi-fiberPushOn”,是日本NTT通信公司在1980年代开发的第一代弹片卡紧式的多芯连接器。MPO连接器的尺寸与普通的SC连接器差不多,但是密度却提高了几倍。通常可将12芯光纤排为一列,支持一列或多列光纤在同一个MPO连接器内,根据连接器内排放的芯数不同分为一列(12芯),多列(24芯或以上),应用于400Gb的还可是16/32芯的排列。这样,一个MPO连接器可实现12芯或以上的光纤信号同时传输,给光纤布线节省了极大的空间与资源。根据MPO/MTP的性...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 线 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2021-01-20 11:16:00
  • 光纤跳线的类型及其对应的颜色是什么?
  • 光纤通信技术和计算机技术作为信息化的两大支柱,其中计算机负责把信息数字化,而光纤则是负责将信息传输出去。光纤通信是以光波作为载波,将信息从A处传输到B处。根据ITU-T标准,通信光纤分为G.651、G.652、G.653、G.654、G.655、G.656、G.657共7类,其中G.651为多模光纤,G.651-G.657为单模光纤。ISO/IEC又将多模光纤分为OM1-OM5,这5类多模光纤主要应用于局域网(LAN)与数据中心(DCN)中。目前市面上常见的光纤跳线类型有单模OS2跳线、多模OM2/OM3/OM4光纤跳线。下面易天光通信(ETU-LINK)就来聊一聊光纤跳线的类型以及对应的颜...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 线 多模 单模 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-10-20 17:21:00
  • USB远距离延长系列方案
  • 概述USB远距离延长系列方案突破了传统USB延长距离不超过5米的限制,通过低成本的网线实现USB信号百米以上延长,使用光纤线,延长距离可达公里级。支持设备热插拔,即插即用,纯硬件实现方案,不需要额外安装任何驱动程序,兼容所有操作系统,避免了传统延长方案安装上位机软件带来的不变,真正实现遵循USB协议标准的远距离延长。该延长方案可广泛应用于电脑周边产品,工业控制,医疗设备,安防监控等领域。CH317/CH315G系列延长方案包括与USB主机连接的UP端和与USB设备连接的DOWN端,所述的UP端和所述的DOWN端通过网线实现互联互通。其中CH315G方案支持全速和低速延长,兼容高速,全速延长7...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: CH315 CH317 USB 发帖人:WCHCN 发帖时间:2018-08-28 15:11:00
  • 分享一些光纤模块接口类型有用信息给大家
  • 为了让新的合作伙伴轻松地学习光模块接口,下面易天光通信(etulink.com)为大家总结了一些有用的信息:光纤模块的接口类型:双纤接口,单纤接口和RJ-45接口。1.双纤接口:常见的是双纤SC和双纤LC双纤SC双纤LC2.单纤接口:单纤SC和单纤LC单纤SC单纤LC3.RJ-45接口:传输介质是同轴电缆(双绞线)SC接口模块连接SC跳线,LC接口模块连接LC跳线。光纤包括一些类型:1.SMOS29/125um2.MMOM162.5/125um3.MMOM250/125um4.MMOM350/125um5.MMOM450/125umCopper-TSFP连接cat5或cat6UTP/FTP电...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 模块 线 接口 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-13 14:56:00
  • 高保真4极立体声耳机延长线
  • 大家周末好,给大家介绍一款高保真4极立体声耳机延长线。http://www.szlcsc.com/product/details_138374.html
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: 耳机线 4极立体声 发帖人:Itetation 发帖时间:2017-09-23 11:38:00
  • USB2.0延长器控制芯片:CH317L(光纤延长10公里)
  • CH317L是USB2.0延长器控制芯片,突破USB传输距离不超过5米限制。通过低成本的网线实现USB信号百米以上延长;使用光纤线实现USB信号6公里以上的延长。支持USB高速、全速、低速,支持热插拔,兼容所有操作系统且无需额外安装驱动软件,支持HUB扩展USB设备端口,支持连接交换机,支持IO延长实现远程开关机及重启等功能,可广泛应用于电脑周边产品,工业控制,医疗设备,安防监控等领域。该方案为双芯片方案,由CH317L加千兆以太网PHY或者光纤接口PHY及外围辅助元器件构成。根据传输介质不同,可分为网线延长和光纤延长两种,应用框图如下:
  • 所属专栏: 技术交流 标签: USB 2.0 线 发帖人:lzl123 发帖时间:2017-08-08 17:29:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: